This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:瞬态响应问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691705/ucc28070-transient-response-issue

器件型号:UCC28070

尊敬的 TI 工程师:

  我的客户使用 UCC28070、 AC220V 至 DC380V、输出大约为140W、 输出电流0-0.3A、输出电压如下:

  从压降到上升的电压约为100ms、压降范围约为50V。 该瞬态响应性能是否正常? 如何改进它?

 谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、
    您能否验证您的测试:
    VIN= 220Vac
    VOUT = 380V 直流
    负载阶跃:无负载至0.3A

    这是正确的吗?
    对于50Hz 输入交流、您应该得到大约为整流交流信号1/10的带宽。 这大约是100mS。
    100ms 是控制器的响应时间。 因此、我认为这看起来很好、很稳定。
    如果您希望从50V 降低压降、可以尝试增大输出电容。

    此致
    John