This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:VIREG_CHG = 10mV 时的电流充电精度

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691443/bq24616-current-charge-accuracy-at-vireg_chg-10mv

器件型号:BQ24616

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 BQ24616、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表 P.6、电流充电精度在  VIREG_CHG = 20mV 和5mV 时进行了说明。

我想知道、规格 VIREG_CHG =10mV 时的百分比是多少。

--

 感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 VIREG_CHG = 10mV、精度应约为+/-20%。 请注意、这只是一个估算值、尚未进行特性描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing Zou、

    感谢你的答复。

    我知道 VIREG_CHG=10mV 时的精度为+/-20%。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一