This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM350A:5A 恒压/恒流稳压器

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM350A, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705108/lm350a-5a-constant-voltage-constant-current-regulator

器件型号:LM350A
主题中讨论的其他器件: LM358

您好、

Universität 在一组来自 Technische T Ü V Berlin 的学生中工作、从事一个电池项目、将 LM350A 用于电池充电器。

我们使用 数据表(图29)中的电路"5A 恒压/恒流稳压器"。

电路未按我们的期望或预期运行。

例如:

电池负载电压为3.5V 时、电池电流和电路的总输入电流的值几乎相同。

因此、我们将从35V 输入到电池(3.5V)损失大约90%的电力。

我们不理解电路的这种行为。 那么、您能否从数据表中为我们提供一些有关电路的附加说明。

更多问题:

是否可以将 lm301替换为 lm358。 lm301的特殊影响也是我们希望更好地理解的内容。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!

    LM350A 是一款线性稳压器。 因此、Iin = Iout + Ignd。 Iout 较高时、Ignd 可以忽略不计;因此 Iout 与 Iin 大致相同。 因此、效率将约为 Vout/Vin x 100。 为了提高效率、您可能需要考虑使用开关稳压器来降低线性稳压器之前的电压。

    LM301只是用作示例、只要您相应地调整偏置轨、就可以使用任何放大器。

    非常尊重、
    Ryan