This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL750M:输入电容值

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691336/tl750m-input-capacitance-value

器件型号:TL750M

大家好、

我的客户使用 TL750M08CKVURG3并在下面向我提出了问题。

如果您有任何意见或建议、请告诉我。

  • 您能否为 TL750M08提供建议的有效输入电容值?
    目前、我建议使用大于0.1uF 的陶瓷电容器。  
    这一切都好吗?
  •  是否可以与另一个 LDO (NJM7805DL1A)共享 TL750M08的输入电容器?

 此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shota、

    输入电容会影响线性稳压器的瞬态性能。 数据表中的电气特性是使用一个0.1uF 输入电容器测得的。 我建议最小值为0.1uF、典型值为1uF。 也可以使用较大的值。

    如果 TL750M08和 NJM7805DL1A 在电路板上靠近在一起、则可以共享输入电容器。 尝试将输入电容器放置在 TL750M08输入引脚的1cm 范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric - San、

    感谢您的快速响应。
    我得到了您的建议、并将向客户报告。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Shota Mago