This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T250W:并联3个器件、可实现135A 和瞬态性能

Guru**** 2589910 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T250W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705893/pth08t250w-parallel-3-devices-to-get-135a-and-transient-performance

器件型号:PTH08T250W

客户希望在新设计中使用 PTH08T250W、以在  12V 输入电压下生成0.967Vout @ 135A 负载电流。

1、3个 PTH08T250W 是否可以并联?

2.需要采取任何特殊的预防措施,包括过滤要求?

3.在步进负载测试情况下,是否有可用于压降和调节的模拟模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我  对这个并行请求在线回复了您。

    Tom e2e.ti.com/.../7065.tidu988-current-sharing-reference-design-pdf.pdf

    我附加了应用手册、了解如何在 PTH08T250W 上并行运行2个或更多 PTH08T250W。 这包括适用于3个 PTH08T250W 的1 PTH08T250W 瞬态响应

    在1的输入和输出电容器相同的情况下、瞬态响应是相同的、并联应用于3 PTh08T250W。 。 在的25A 负载阶跃下,3个 PTH08T250W 的负载阶跃只有三倍,且输入和输出电容器并联,相当于负载阶跃与输入和输出电容器相同。请参阅  tidu988电流共享参考设计 pdf

    另请参阅规格 PTH08T250W 自动跟踪单个 PTH08T250W 的瞬态响应页面。 在每个 PTH08T250W 上添加相同的输入电容器和输出电容器、以便在瞬态电流负载阶跃增加的情况下实现2个或更多的相同瞬态响应。