This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:LM5140-Q1是否适合12V 输出/50A 应用?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP15032, LM5140-Q1, PMP7282, LM5116, LMC555, LM5119Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691619/lm5140-q1-is-lm5140-q1-suitable-for-a-12vout-50a-application

器件型号:LM5140-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP15032PMP7282LM5116LMC555LM5119Q

大家好、

如标题所示、我的客户询问了我们用于输入电压为24V、输出电压为12V/50A 的应用的电源解决方案。

我提出了我们的 LM5140-Q1、并且发现 PMP15032也使用了该器件的交错操作。

但是、由于我客户的应用具有更高的输出电压和电流、我想知道 LM5140-Q1是否仍然是一个很好的匹配项? 或者是否有更好的适配?

此外、如果有参考原理图、请与我分享一些与此要求类似的参考原理图。

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    查看 PMP7282。 即12VOUT、50A。

    不过、一般而言、我建议使用不同的拓扑来实现600W 功率。 可能是推挽式、半桥、全桥或 LLC。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    此应用的最大输入电压是多少?

    与 PMP7282中使用的电压(80V)相比、您可能能够降低 MOSFET 额定电压、从而提高效率。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    最大输入电压将小于40V。

    查看 PMP7282、我可以看到它在交错操作下使用2个 LM5116、这让我认为 LM5140-Q1也可以在无需外部计时器的情况下执行相同的操作。

    我是否理解正确? 是否对此应用有任何担忧?

    谢谢!

    此致、

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    LM5140-Q1是一款双通道控制器、可自然提供180度时钟相移(这就是 LMC555计时器被添加到 LM5116参考设计中的原因)。 您还可以考虑使用 LM5119Q 65V 控制器。 如果最大输入电压为40V、则可以使用60V NexFET。

    此致、
    Tim