This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:复位后无启动

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704792/ucd90160a-no-start-after-reset

器件型号:UCD90160A

您好!

我的电源管理器有问题。  

当我将文件加载到电源管理器时、该文件在其他卡上运行得非常完美。  

将文件加载到电源管理器后、我进行复位以启动新的电源管理器。 但在复位后、电源管理器不会启动序列。

但是、如果我启动 Fusion Designer 并且 Fusion Designer 正在搜索可用的电源管理器、序列将饱和、电源管理器工作正常。

您是否知道为什么 PM 在复位后不启动。 在日志文件中没有故障。

感谢你的帮助

Christian Günther ö m  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以共享该文件吗? 如果是机密信息、您可以转发至当地的 TI FAE?

    重置之前、器件似乎未正确编程文件。 我需要该文件才能进一步调试。

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PM1_5F00_SN10004_5F00_GOOD8.xmle2e.ti.com/.../PM2_5F00_SN10004_5F00_GOOD8.xmlHello Yihe、

    感谢您的快速回复。

    问题的简短描述。

    我们有5张卡、都是一样的。 我们对所有卡使用相同的文件(电源管理器)

    如果我们对电源管理器进行重置、则在4个卡上、并且在重置后、所有4个卡均正常启动。

    当我执行相同的重置时,在第5张卡上,该卡不会启动.... 但是、如果我在 PC 上启动 Fusion Designer (PC 通过 USB 连接到 UCD90160A 开发套件、然后通过 I2C 连接到 PowerManager)、在卡上搜索 PowerManager 后、它将正常启动并工作。 我不知道为什么…

    我在 STATUS_CML 中还看到的是、我收到了"Infallid Command"和"Invalid Data"的警告这两个警告的含义

    我想 给您附加两个显示 Powermanager 行为的小视频。 但文件太大了

    也许您还有另一种方式、我可以向您发送视频

    我还附上了 PowerManager 的两个文件。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    感谢你的帮助

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../recover-UCD90160A-from-ROM-mode.docxHiChristian
    谢谢。 您使用项目文件对器件进行编程。 这一点与我的怀疑有点不一致。
    启动 GUI 后、器件将自动开始工作、而不下载其他文件。 对吗?
    如果是、器件可能处于 ROM 模式。 您可以尝试附加的文件吗? 如果在步骤3之后 GUI 报告找到了 ROM、请继续执行其余步骤。

    至于视频、您可以将请求转发给 Russell W、以便他可以提供帮助。
    此致
    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    非常感谢你的帮助。

    现在,电源管理器的工作就像他应该做的那样...

    我不理解的是、这种行为的原因是什么? 在四张卡片上、PM 工作正常、在一张卡片上、我有行为... 变化。

    我必须怎么做才能使这种行为不再出现?

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Christian

    有一个特殊命令(ROM_MODE、0xD9) 可强制器件进入 ROM 模式。 该命令可能是意外发出的?

    请检查以确保未使用0xD9命令。

    2.发送命令时、主机始终在末尾添加封装错误检查(PEC)字节、以避免任何 i2c 信号完整性问题。  

    此致

    Yihe