This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:此 IC 是否可用于为6节7.4V、10Ah 电池充电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705765/bq24600-can-this-ic-be-used-to-charge-6cell-7-4v-10ah-battery

器件型号:bq24600

大家好、

我 正在设计一个用于7.4V、10Ah 电池和6节电池的充电器电路,因此我计划使用 BQ24600 IC。

我的问题是我的电池的最大充电电流是5A、适配器输入电压是9V 直流电源。现在我有点困惑,像如何根据我的应用配置充电 IC,请任何人都能为我的应用提供一个电路。什么电阻器配置 我应该继续吗? 请支持我第一次处理电池供电设备。

此致、

Karthik