This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:TIDA-01093适用于20节串联电池应用的工业电池管理模块参考设计 MCU 固件下载

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688957/bq76930-tida-01093-industrial-battery-management-module-for-20s-applications-reference-design-mcu-firmware-download

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:TIDA-01093TIDA-00449

主席女士,你好。

我是否知道 TIDA-01093的 MCU 固件是否可供下载并可免费用于最终产品?

希望很快收到您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、
    TIDA-01093的所有交付成果均位于 TI.com 上。
    我们没有 MCU 固件、但您可以在 www.ti.com/.../slva626上找到示例代码

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我的客户打算使用参考设计构建原型以进行快速评估。 是否可以共享 MCU 中使用的源代码?

    希望很快收到您的回复。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要 MCU 源代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、
    没有可用的固件。 TIDA-01093上运行的代码主要用于硬件调试、以验证硬件的功能。 不适用于正式释放、也不意味着任何责任。
    您可以使用 TIDA-00449 www.ti.com/.../tidcbb1中的固件作为开发客户固件的基准。

    此致、
    David