This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:TRIP 设置问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705614/tps548a20-rtrip-setting-question

器件型号:TPS548A20

您好专家、

我的客户希望将 TPS548a20用于其12Vin->0.95Vout/13.05A、OCP=15.3A 应用。 它们使用1uH 电感器和3*47uF+2*22uF+2*220uF 输出电容器。 他们想知道为什么数据表中的 RTRIP 限制低于规定值、但 WEBENCH 结果将是68.1k 欧姆。 此外、我使用公式来计算 IL_PEAK、如果我们使用68.1k Ω 作为 RTRIP、则应为21.54A。 请告诉我们、为什么数据表具有此限制、如果我们要将 OCP 设置为15.3A、如何计算 RTRIP? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的客户将开关频率设置为600kohm。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、

    我们正在美国度假。 我可能会在下周向您提供确切答案。 我不会担心太多。 68.1k Ω 非常接近65k Ω。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、

    它相当于电流限制中大约680mA 的差值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、
    我认为 WebBench 团队不知道65K 的限制。 他们可能没有仔细阅读数据表以了解这一点。 我发现上限约为70K。 如果电阻高于65K-70K 范围、OCP 将钳制。 即使客户投入了100000、它也会在内部钳制。 因此、我会忽略 Webench 值、因为使用的数据表建议值为65k (您可以使用最接近的标准值、64.9k