This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:使能引脚的功能/级联示例/停止 I2C

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704774/lp55231-function-of-enable-pin-cascading-example-stalling-i2c

器件型号:LP55231
主题中讨论的其他器件: LP5569

大家好、团队、

请提供有关使能引脚的详细说明。 DS 中没有有关此方面的信息。

2) 2)您能否提供显示多个 LP55231的示例。 我想这只是复制并粘贴具有不同 I2C 地址的原理图?

3) 3)是否可以使用8kHz 为 I2C 计时? (DS 规格最大时钟频率为400kHz、无最小时钟)
  某些时钟周期是否需要更长的时间(由于 μ µC 活动)?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    在这里、我附上一个使用4个 LP5569的示例、您可以参考该示例。

    e2e.ti.com/.../LP5569_2D00_1.pdf

    对于低于400kHz 的时钟频率、这是可以的。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    感谢您的回答。 我是否可以要求您解释使能引脚的功能?

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    使能引脚用于启用器件、首先应将其设置为高电平以启用器件。

    如果 EN 为低电平、关断电流可低至0.2uA、如数据表中所示。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth