TPS92518 PWM 调光的问题如下:
芯片的 PWM 模式直接调制芯片、这样在添加1KHz~2MHz 的 PWM 波后芯片就不会变暗。
是否有任何其他需要配置的参数(主要是频率已在范围内)?硬件上的配置要求是什么?
请帮助了解原因。 非常感谢。
2.是否可以同步执行 SPI 和 PWM 调光? 是否有任何操作步骤?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请参阅数据表。
TPS92518旨在支持三种调光方法。 模拟、PWM 和分流 FET 或矩阵(TPS92661/TPS92662器件系列)调光。 通过调整 LEDx_PKTH_DAC 寄存器、模拟调光仍可通过 SPI 接口实现。 PWM 调光通过 PWMx 引脚实现。
通过使用 LEDx_MAXOFF_DAC 寄存器来优化分流 FET 或矩阵调光。 还可以结合一种或多种调光方法来获得极高的对比度。
2) 2)这意味着 用于 PWM 调光的外部 PWM (而不是用于直流/直流的 PWM)。