This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:TPS92518 PWM 调光问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704925/tps92518-the-problem-of-tps92518-pwm-dimming

器件型号:TPS92518

TPS92518 PWM 调光的问题如下:

 

芯片的 PWM 模式直接调制芯片、这样在添加1KHz~2MHz 的 PWM 波后芯片就不会变暗。

  是否有任何其他需要配置的参数(主要是频率已在范围内)?硬件上的配置要求是什么?

  请帮助了解原因。 非常感谢。

2.是否可以同步执行 SPI 和 PWM 调光? 是否有任何操作步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)我不确定我是否理解您的问题。 数据表中规定的1KHz - 2MHz 用于开关频率范围。 如果您通过 PWM 引脚进行 PWM 调光、您还想尝试同时执行什么操作? 有启用调光、分流 FET 调光和模拟调光。

    2) 2)您应该能够在外部 PWM 调光时更改峰值电流阈值、这将是模拟调光和 PWM 调光的组合。

    您还可以将其设置为启用调光和并联 FET 调光。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如何进行 PWM 调光、我们是否可以有一个步骤、我们是否尝试过 PWM 灯无法工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1) 1)现在我想使用 模拟调光和 PWM 调光的组合、它能通过以下方法工作吗:

    通过 SPI 通信 调整 LEDx_PKTH_DAC 和 LEDx_toff_DAC。

    2.然后将 PWM 信号添加到设备。

    2) 2)数据表 描述 了针对 PWM,的10000:1是否 与 PWM 频率相关(如何 配置)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表。

    TPS92518旨在支持三种调光方法。 模拟、PWM 和分流 FET 或矩阵(TPS92661/TPS92662器件系列)调光。 通过调整 LEDx_PKTH_DAC 寄存器、模拟调光仍可通过 SPI 接口实现。 PWM 调光通过 PWMx 引脚实现。
    通过使用 LEDx_MAXOFF_DAC 寄存器来优化分流 FET 或矩阵调光。 还可以结合一种或多种调光方法来获得极高的对比度。


    2) 2)这意味着   用于 PWM 调光的外部 PWM (而不是用于直流/直流的 PWM)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,现在我使用的是 PWM 调光和模拟调光的组合。我已经采用了每种方法,但一种情况是当我使用模拟调光来控制 LED 时,PWMx 引脚必须保持较高的电平。您能给我一个关于这种情况的建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这就是它应该的工作方式。  如果 PWM 为高电平、它将调节至 PK 电流阈值。  如果 PWM 为低电平、它基本上接近于零输出。

    如果您将 PWM 设置为50%、峰值电流阈值设置为255、您将获得50%的平均满电流。  如果在 PWM 设置为50%时将峰值电流阈值降低到较低的值、则平均电流将会降低。  这就是您获得更多调光分辨率的方式。

    此致、