This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:Ucc28950电流互感器封装。 变压器饱和。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704979/ucc28950-ucc28950-current-transformer-pacement-transformer-saturation

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28070

欢迎大家。

我一直关注这个有趣的主题。

我还对使用电流传感器感兴趣。  我的应用是采用紧凑型封装的24V 直流输入、600W 输出。  我在直流电流互感器周围放置头时遇到了一些问题。  这是一种稍微不同的魔法。  我可以理解伏秒平衡、并在过去使用过离子物理学电流互感器。

我正在寻找一个0.001 Ω 电流感应电阻器、其输出端带有放大器。  电流互感器方法看起来可能值得一看。  我可以将电阻器中的损耗保持在几瓦、因此我有兴趣了解电流互感器方法将为我做些什么。

您提到必须重置内核。  当从零状态向电源状态换向时、电流 始终为负值。  这不会每半个周期自动复位一次内核?  使用两个内核会有什么好处-每个内核一个?  看起来、在周期的一个很好的部分、电流为零。  或者可能有一个磁芯、其源极引线被折断并以反并联方式通过磁芯以双向驱动磁芯?

也许这里有足够的奇怪魔法来提示一个简短的应用手册。

再次感谢。

Bob LaFrance

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bob

    我将在明天尝试回答您的问题、

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bob

    电流互感器是以相对无损的方式感测高电流的好方法。 但是、需要注意一些事项。

    第一个-与任何变压器 IP*NP = IS *NS 一样。 次级电流流入负载电阻器并生成适当调节的电压-例如0V 至2V 满量程范围内的电压。 用户必须允许内核在功率级关闭期间复位,以便 VSEC*Ton + VSEC*Toff = 0 -换句话说,您必须在 CT 上实现伏秒平衡,以防止其饱和。

    您可以通过多种方法来实现此目的。 二极管和电阻器。 在使用小 Toff 进行复位期间、您确实需要允许 CT 二次侧存在高电压。

    当然、如果初级电流对称约为0 -例如、如果您已将 CT 置于全桥电源变压器的初级电路中、 那么复位容易得多、因为正如您所说的、半个周期的正电流被下一个周期的负电流抵消。

    UCC28070数据表中提供了一些有用的信息、网址 为 www.ti.com/.../ucc28070.pdf 、从第32页开始。
    您可以 在 www.ti.com/.../slup114.pdf 上找到有关电流感应的文章、尽管它已经相当旧了。

    查看我们在 EVM 上使用的复位电路-例如 UCC28950和 UCC28070都可以正常工作。

    电流感应电阻器将始终消耗功率-这就是它们的性质。 如果使用1m Ω 电阻器、则必须使用适当的开尔文连接、以确保测量中不包含导轨和焊点电阻。 您还必须确保定序正确、以便在控制器启动时放大器在流中-但您不必担心将其复位。 !!

    此致
    Colin