This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:LED 电流设置问题

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691303/tps61196-led-current-setting-issue

器件型号:TPS61196

大家好、  

我的客户正在评估 tps61196以查看电流保护是否正确。  

根据数据表、ISNS 设置为0.4V。 然而、当它们短路电感器时、ISNS 感测到大约0.7V、这是正确的保护操作吗?  

我收到了客户的波形、也请参考。 此致、

e2e.ti.com/.../_E130FC30AB30FC30BA788D8A9D4F3C985F00_180519.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些人将很快回复分配给此主题帖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yada-San、
    这是可能的。 400mV 的电流限制是为了保护大输出负载、因此使用400mV/Rsense 来设置最大电感器电流、该电流应小于电感器饱和电流。 当电感器短路时、保护不再有效、因为这与电感器饱和条件类似。 当电感器短路时、电流斜升过快、MOSFET 导通会有延迟、电流限制工作、电流斜升将高于400mV/Rsense、这意味着高达700mV。