This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:TPS92691 10 Ω 电阻器和低通滤波器150kHz

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705041/tps92691-tps92691-10-ohm-resistor-and-low-pass-filter-150khz

器件型号:TPS92691

我有条件。 我0.1μF 将电容器的容量(μ F)增加到4.7μF μ F。
是否需要更改电阻器(10欧姆)、以便滤波器保持150kHz?

谢谢!

Dk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DK、

    首先、我假设您是指正在对电流感应进行滤波的电容器、还是 Vin 上的电容器? 电流感应电阻器上的电容器。 极点为80KHz、具有20欧姆和0.1uF、有两个10欧姆电阻器。 如果您将电容器更改为4.7uF、则极点会降至1.7KHz。 如果您的带宽设置得明显较低、并且软启动时间足够长、则可以这样工作。 我要更改它以将极点移至更高的频率。 为什么要将电容器从0.1uF 更改为4.7uF?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指输入电压上的电容器。

    电源 TPS92691通过一个特殊电路执行、此电路在发生故障时关闭整个产品的电源。
    为了确保我的电路正常工作、并在发生故障时关闭整个产品的电源、需要对其进行检查。
    为此、我的电路以10Hz 的频率断开电源、持续2微秒。 在此期间、TPS92691由一个电容器供电。 为此、我必须将电容器的容量从0.1μF μ F 增加到4.7μF μ F。

    我担心低通滤波器的截止频率将从150kHz 变为30kHz。

    很抱歉我的英语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该还可以、只需确保电阻器在最高输入电压下导通时能够处理脉冲能量。  如果您想增加极点、也可以这样做。  极点也从159KHz 向下移动到3.4KHz。

    此致、