This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:更高频率下的 PSRR

Guru**** 2559660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691645/tps7a47-psrr-at-higher-frequency

器件型号:TPS7A47

我想了解 PSRR 如何达到1GHz。  这是不是可以看到的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kangbaek、

    线性稳压器的误差放大器将在1GHz 之前很久没有增益、并且在高频下无法衰减/抑制。 我们测量高达1MHz 或10MHz 的 PSRR。 如果您希望在更高的频率下进行滤波、请考虑在您感兴趣的频率下具有足够衰减的低通滤波器。