This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5160:。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, TPS54334, LM25010, LM3489, LM3485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691174/webench-tools-lm5160

器件型号:LM5160
主题中讨论的其他器件: TPS54334LM25010LM3489LM3485

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

先生、我使用 lm5160获取控制器的3、3v。 但其价格相当高。 您能不能从这个中建议其他器件、以接近1美元的更便宜价格获得3.3V 电压。隔离不是问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维扬州

    您需要的输入电压范围和输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    输入电压24V。
    输出电流为600mA。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维扬州
    Webench 表示使用 TPS54334获得的成本最低: www.ti.com/.../TPS54334
    以1k 的定价、价格低于1美元。 我相信您的生产量会更低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    电压范围为12 V 至32 V
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维扬州
    请查看 LM25010、1k 时价格为0.95美元: www.ti.com/.../LM25010
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    先生、 我研究了 IC、但成本将接近2美元、同时将组件相加以获得3.3V 电压。 在 Webench 中。 那么、您能否建议一些直接提供3.3V 电压并以更便宜的速率的 IC

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维扬州
    我的同事还推荐了 LM25010。 LM3485/LM3489是一款非常便宜的控制器、如果您有兴趣、还可以吗? 请告诉我您的想法。