This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431功能

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705944/tl431-tl431-functionality

器件型号:TL431

我们正在  其中一个设计中使用 TI 的 TL431X 精密可编程基准。  对于该 IC、在2.5V 基准电压之前、其功能是明确的、在该基准电压之上、我们不确定其工作情况。 因为、根据数据表、它看起来是接地的、但我们的仿真结果显示了器件上的一些电压。 我们无法找到基准电压与该器件上的电压之间的关系。  如果您能在这方面提供帮助、将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swedha、

    您能否为我展示此应用的原理图? TL431是开环还是闭环?

    -Marcoo