This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF102:REF102堆叠:最大误差是多少?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: REF102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705920/ref102-ref102-stacked-what-is-the-maximum-error

器件型号:REF102

您好!

 在 REF102的数据表(图11)中、可以写入更多的 REF102堆叠以获得多个电压。

如果我使用 REF102的2、20V 上的最大误差是多少?

谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Floriano、

    是的、您可以堆叠电压基准。 本文档的第9.3节可能会帮助您解决 www.ti.com/.../slyc147.pdf 问题
    直流误差比应相同、因为当您堆叠2 VREF 时、误差会增加、但输出电压也会增加、因此比率保持不变。

    -Marcoo