This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:RCL 计算的最大电流限制值

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705951/tps1h100-q1-maximum-current-limit-value-by-rcl

器件型号:TPS1H100-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS1H100-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
IC 可通过 RCL 设置+/-14%精度的建议最大电流限制值是多少? 在 Ilimit>=1.6A 时、dKCL/KCL 被定义为+/-14%、但是没有最大 Ilimit 条件。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流限制越高、电流限制精度越高。 该器件具有2个电流限制、内部和外部均通过外部下拉电阻 Rcl 进行调节。 内部电流限制下限为7A。   外部电流限制可保证高达7A。 外部 Rcl 可保证高达7A 的14%精度。  

    此致