This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:是否有人可以提供帮助、I'm 混淆了。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705881/bq24296-could-someone-please-assist-i-m-confused

器件型号:BQ24296

我在 Hudl 2主板上有一个需要更换的芯片。 我不是一名技术人员、只是一名手持破碎的平板电脑、焊接台和很少的一次性收入的人。 芯片读取的内容完全正确

Bq

24296.

TI 461

apj6.

请有人告诉我、当前的 BQ24296芯片中是否有任何芯片会替代这种芯片

如果在其他地方回答这个问题,我就一直在到处寻找。

此致、非常感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    bq24296仍在运行并投入生产、因此您肯定可以使用新的来替换现有的 bq24296。

    此致、
    张安杰洛
    应用工程师|电池充电产品