This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:bqStudio CC 偏移显示格式与 TRM 之间存在冲突

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691597/bq34110-conflict-between-bqstudio-cc-offset-displayed-format-and-trm

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

TRM 表示 CC 偏移是一个介于–32767和32767之间的 I2。

但在 CALIBRATION 下的"DATA MEMORY "选项卡上、bqstudio 显示一个浮点数(例如-42.96)。

哪一个是正确的?

此外、TRM 会显示默认值为-1432。 如何将-1432转换为-42.96? TRM 中的浮点转换表明它适用于 CC 增益和 CC Delta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC 偏移由 FW 定期自动校准、您无需读取或写入它。 实际上、即使您导入.gg.csv 文件、FW 也会阻止您对其进行写入。