This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5928:TLC5928级联缓冲器

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5928, SN74AVC16244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705665/tlc5928-tlc5928-cascade-buffer

器件型号:TLC5928
主题中讨论的其他器件: SN74AVC16244

您好!

我需要级联90 TLC5928!

我设计了一个具有9个 TLC5928级联的板、我需要级联10个板。
每个电路板的长度为20 cm、因此产生的线长为2 m。 它是190x8像素 LED 显示屏。

为了获得更好的信号质量、我已经在每个电路板上添加了一个 CD4050缓冲器(输出信号)。

当我将数据发送到线路时、第一个电路板正常、但第二个电路板丢失1位、第三个电路板丢失2位等

当我在数据表中搜索时、我发现在第7页中:Sin 在上升 CLK 时被读取、而 Sout 在上升时钟时也改变。

使用示波器、我观察到 CD4050在 CLK 上增加了一个较小的延迟、足以中断信号。

我在最后一个输出上添加了一个1.5nf、使上升速度太慢、并且通过这个"权变措施"它们不会丢失位。

是否存在具有最佳速度的 CD4050'等效产品?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否会了解 SN74AVC16244或其他类似器件?

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth