This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064:UCC28064交流输入频率

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704740/ucc28064-ucc28064-ac-input-frequency

器件型号:UCC28064

你好。

UCC28064
我对 UCC 28064有疑问。

通常、交流输入频率为50 - 60Hz。
我想知道我想在400Hz 时的规格、但可以处理它吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    感谢您关注 UCC28064。 我将对此进行研究并返回给您。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的应用在400Hz 的一个周期内接受的脉冲数较少、则400Hz 应该是可以接受的。 我们需要了解更多您的规格才能回复。