This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:始终检测到端口短路

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690318/tps23861-port-always-detected-as-short

器件型号:TPS23861

您好!

我们有一个使用 TPS23861 PSE 控制器的设计,并且在检测方面存在一些问题(使用 PI Commander GUI),因为我们始终认为所有端口上的检测都是“短路”,即使没有连接到端口的以太网电缆。

为保护隐私、适用的设计文件已脱机发送。

请告诉我们可以采取哪些后续步骤来解决此问题。 谢谢!

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    当您说“已断开磁性元件次级侧的其中一个端口的中心抽头连接 ”时,您能否确认您是否删除了第1页至第4页的 F6-F9,但它仍然显示短路? 您能否让他们的工程师检查 V48V_PSE 和 PSE_N1 (2、3、4)之间是否有电阻器?  

    此外、TPS23861需要上电序列、如本应用手册http://www.ti.com/lit/an/slva723/slva723.pdf 中所述。 请让您的客户仔细检查。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:
    1.当我们说“从其中一个端口断开磁性元件次级侧的中心抽头”时,我们意味着断开了变压器 PHY 侧的中心抽头(与注入功率的一侧相反)。 我们的设计将所有四个中心抽头连接到变压器引脚(引脚1、4、7和10)上、然后通过电容器连接到逻辑接地。 我们注意到、您的参考设计在 phy 侧保持中心抽头打开、因此我们提升了一个端口上的引脚。 这对我们的短路问题没有影响。
    2.我们没有取下保险丝 F6-F9。 我们可以验证短路是否消失。
    V48V_PSE 和 PSE_N1 (2、3、4)之间没有直接的电阻器。 保险丝之后是二极管和0.1uF 电容器并联。 保险丝的另一侧通过47欧姆电阻器连接到 TPS23861漏极引脚、并直接连接到 FET 的漏极。
    4、我们将再次查看复位电路、尽管我不认为这是一个问题、因为在48V 和3.3V 电源加电和稳定之后、复位保持有效。
    如果您有任何其他想法、请告知我们。
    谢谢、
    Mike Plummer
    Vadatech
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您的更新。 请帮助验证从变压器完全断开 PSE 端口是否解决了短路问题。 我想找出问题所在。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:
    我们已按照您的建议从其中一个端口上拆下保险丝、该端口现在在 PI Commander GUI 中显示为"断路"、而安装了保险丝的另外三个端口仍显示为"短路"。
    请告知、
    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这对我来说是完全有意义的。 如果没有任何端口连接,则开路是正常的检测结果。 变压器中必须有东西使端口短路。 我建议对数据变压器进行更多研究。  我记得当我查看数据变压器数据表时,没有最大电流规格。 您可能可以咨询供应商、看看它是否是 PoE 应用的合适器件。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的帮助、我们已确定问题:

    我们注意到、我们的设计缺少与线侧中心抽头上的75欧姆电阻串联的22nF 电容器。 由于缺少电容器、因此在每个中心抽头之间测得的值为150欧姆。 在我们串联添加22nf 电容器后、PoE 开始工作。

    再次感谢您的帮助!

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题、Mike。
    很高兴看到它成功了。 是否可以通过单击"已解决"来关闭此主题? 谢谢。

    此致、
    一分钱