This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:我们是否可以添加栅极驱动器 UCC27517来与 UCC24612-2配合使用?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705733/ucc24612-can-we-add-a-gate-driver-ucc27517-to-work-together-with-ucc24612-2

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC27517

你(们)好  

我们的应用是具有4.25V/50~60A 输出的 LLC。

我们能否添加栅极驱动器 UCC27517来与 UCC24612-2配合使用、从而满足此应用的需求?

还是有其他建议?  

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是要在 UCC24612和 MOSFET 之间插入 UCC27517吗? UCC24612使用 VG 电压调节 MOSFET VDS。 如果 UCC27517介于 UCC24612和 MOSFET 之间、VG 将不会调节 MOSFET VDS。 您能否绘制一个电路来展示您在建议中希望如何连接 UCC27517?

    为了提出其他建议、您能否提供 LLC 次级侧电路配置、并联多少个 MOSFET 等?