This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780 PWMH 问题

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704939/ucc28780-ucc28780-pwmh-issue

器件型号:UCC28780

尊敬的:

 

只有在启动和突发模式的第一个 PWM 时才会发生此问题。

 

在以下这些条件下、器件工作正常:

  1. 在有源钳位模式下工作

  2. 电压降

 

由于探头接触时高低侧短路,无法测量栅极信号(GND 是最短环路)

但我们可以在缓冲器 IC 之前测量栅极信号,这是正常的。

 

请告知我们应测量什么信号以供您参考、谢谢。

 

此致、

 

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的劳伦斯:

    感谢您推广 TI 的解决方案。
    很抱歉因为独立假期而迟到的回复。

    我不确定您的 PWMH 问题是什么。
    PWMH 和 PWML 是否会同时打开?
    根据您的描述、缓冲器之前的信号良好、但缓冲器之后有问题。
    我们还收到了客户对此类问题的反馈。
    我建议您在缓冲器 IC 之前为 PWML 和 PWMH 使用100pF 作为低通滤波器。

    我希望这能在这里有所帮助。

    此致
    Kevin