This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:bq25890 - IBAT (LOAD)(电池放电负载电流)

Guru**** 2810825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705747/bq25890-bq25890---ibat-load-battery-discharge-load-current

器件型号:BQ25890

你(们)好

我在项目中使用 bq25890。 当输出电流高于1.5A 时,充电器切断电流并复位。 数据表声称放电电流为6A。

那么、为什么输出 电流不会接触6A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    您能否提供测试设置和观察结果"充电器切断电流并复位"的详细说明? 您使用的是真实电池还是电池仿真器? 测试期间是否插入适配器?

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是真实的电池。 适配器未点动。 当适配器拖转时、充电器将重置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    发生这种情况时、在充电器的 BAT 和 GND 引脚上测量的电压是多少?  如果您从电池到 BAT 引脚的连接电阻过大、则电压可能会下降到低于充电器的 BAT UVLO 阈值。