This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找成本最低的解决方案

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3489, LM25010, LM3485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691539/looking-for-lowest-cost-solution

主题中讨论的其他器件:LM3489、 LM25010、 LM3485

我正在寻找成本最低的解决方案、以满足以下要求:

输入电压范围为12v 至32v (标称值为24V)、600mA 时输出电压为3.3V。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    请考虑 LM25010稳压器。 LM3485/LM3489是一款非常便宜的控制器、如果您有兴趣、还可以吗?

    希望这对您有所帮助

    David。