This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:CCCV 应用的 LM25085问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM321, LM318, LMV431A, LM25085, TLV431, INA168, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687124/lm25085-lm25085-for-cccv-application-problem

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件:LM321LM318LMV431ATLV431INA168LMV431

您好、先生、

我找到应用手册- AN-2157介绍 CCCV 应用。

http://www.ti.com/lit/an/snva486a/snva486a.pdf 

我的应用是输入34.2~40Vdc、输出是 33.6V/1.75A、如何设计此电路? 我认为需要使用 LM318来替代 LM321并将增益更改为34.3、外部电路中的其他参数如何?

谢谢~

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Driscoll、

    我很快为您推导出了这个。  

    请参阅随附的公式主题是应用手册中所选值的 Rsense、其中:

    R1 = 1k (运算放大器+ve 引脚的输入电阻)

    R2 = 24k (从运算放大器的+ve 引脚到 GND 的电阻)

    R3 = 1k (运算放大器-ve 引脚的输入电阻)

    R4 = 24k (射频电阻器)

    Iout = 2A

    Vout= 5V

    VREF = 1.24V

    结果:

    Rsense = 23mR

    所有其他组件保持不变。

    还要检查是否未超过最大阴极电压。

    始终使 R1 = R3且 R2 = R4。  您可以调整 R1和 R3以修改恒定电流接合点的"拐点"。

    希望这对您有所帮助?

    David。

    e2e.ti.com/.../6523.CC-Trip-point-Rsense-calculation-R1.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。
    但是、正如我之前提到的、LM321和 LMV431A 的额定电压可能不够。 对于我的应用、它应该高达40V。
    您能帮您更详细地描述此设计吗?
    谢谢~

    此致、
    Driscoll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在我的条件下使用公式:输入34.2~40Vdc、输出为33.6V/1.75A
    Rsense =-2.6 MR!
    它是负值!

    我认为 R2=R4=34.3K、然后 Rsense =5m R


    此致、
    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Driscoll、

    非常抱歉、我的计算中出现了轻微错误。  请参见随附的。  现在是正确的。

    该电路的工作原理 是将 Rsense 两端的电压调节到运算放大器的输出= Vref = 1.24V 的位置。

    我想您会发现、对于上述条件、您需要保持一切不变、只有您需要将 Rsnese 从20mR 增加到~30MR。

    希望这对您有所帮助?

    David.e2e.ti.com/.../CC-Trip-point-Rsense-calculation-R2.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将 LM25085 40V CCCV 应用电路绘制为随附文件、请帮助检查此电路。

    由于 LM318/TLV431、没有足够的额定电压。 因此、更改 INA168、但找不到合适的器件来替代 TLV431。

    此致、

    Driscoll

    e2e.ti.com/.../LM25085-40V-CCCV-application.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Driscoll、

    我认为一种更好的方法是找到具有较高共模电压范围的放大器。  有许多可用。

    至于基准、我认为一种更好的方法是在 LMV431的阳极上放置一个齐纳二极管、以将电压保持在低于指定的最大阴极电压。  对于40V 输入、建议使用12V 齐纳二极管?

    此外、假设 R1=R3和 R2=R4、我还进一步简化了公式。

    Rsense =(R1*Vref)/(Iout*R2)

    现在、使用齐纳二极管、公式将变为  

    Rsense =(R1*(Vref+VZ))/(Iout*R2)

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否帮助检查此电路(作为附件文件)是否存在任何问题?

    谢谢~

    BR、

    Driscolle2e.ti.com/.../LM25085-40V-CCCV-application_2D00_0510.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Driscoll、

    齐纳二极管的放置正确。  

    关于放大器、如前所述、我将使用与应用手册相同的方法、使用具有更高 CM 电压范围的放大器、如前所述。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我实现了这个电路、但是输出不正确、只有大约20V。
    如果我将此电路修改为低输出电压5V、它可以正常工作。
    如果我将齐纳二极管从12V 更改为27V、则输出电压可以连接33.6V、但没有 CC 功能。
    你有什么想法吗?

    我是否可以知道如何在此电路中计算100欧姆5k 欧姆?
    谢谢~

    此致、
    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Driscoll、

    您能否分享您实现了哪些功能的原理图?

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以参考我之前发送的 PPT 文件。 谢谢。

    此致、

    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您可以参考我之前发送的 PPT 文件。
    谢谢。

    此致、
    Driscoll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Driscoll、

    如前所述、我建议采用原始原理图中所示的放大器、因为这是我过去实现的方法。

    谢谢。

    David。