This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225-Q1:最小开关电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225, TPS28225-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705328/tps28225-q1-minimum-switching-voltage

器件型号:TPS28225-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS28225

为什么为该栅极驱动器布置最小开关电压? 我熟悉明显的最大开关电压、但不确定哪些因素会限制可用于开关的最小电压。 例如、我尝试切换2.5V -该栅极驱动器的容量是否会受到限制? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您询问有关此器件的 tps28225-Q1 Im an apps eng 的信息。 TPS28225的 rec op min 额定值为4.5V、UVLO 为3.5V、因此它不会驱动2.5V。 我们有 VDD 低至3.5V 的驱动器。 下限当然受 UVLO 限制、但也受内部块的最小工作电压的规范、例如驱动器输出级的电流强度或自偏置、其中存在在 UVLO 上升条件之前将输出图腾柱设置为低电平的最小电压 例如在启动期间。 对于 MOSFET、UVLO 为8V 时的典型驱动电压为10V-12V;对于 GaN、UVLO 为3.5V 时的典型驱动电压为4V-6V。 我们的半桥电源电压最低为5V、您使用的是什么应用和系统拓扑、因此我可以更好地推荐正确的驱动器?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、感谢您的快速回复。 我对开关电压(简化版原理图中的 VIN)而不是 VDD 特别感兴趣。 简化版原理图将 VDD 的规格从4.5V 更改为8V,但将 VIN 的规格3V 更改为(32V - VDD)。 理论上、我将切断5V 的芯片电源并切换2.5V 总线。 我只是想知道、如果芯片 VDD 根据数据表接收到适当的功率、为什么功率级 VIN 会受到限制。

    -Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我认为这是基于此 IC 的预期应用。 我也看不出为什么它在输入电压低于3V 的情况下无法工作。