This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-1:TPS2421-1的高拉电阻问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2421-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705788/tps2421-1-the-pull-high-resistance-issue-for-tps2421-1

器件型号:TPS2421-1

尊敬的 TI 团队:

TPS2421-1数据表8.4.2.1的应用。

www.ti.com/.../tps2421-1.pdf

100K 的上拉高电阻适用于 Vin=19V Vout=19V Iout=5A?

是否需要具有更大的阻抗?

您能否提供 MOSFET 和二极管的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Benson:

    需要100K 的上拉电阻来偏置齐纳二极管。
    2N7002E 用于 MOSFET、MMBZ5229B 用于二极管。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此 Vin=19V、电阻器可以使用100K、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的 Benson。