This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:CHG & Amp 原理图;DSG MOSFET

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691273/bq76940evm-schematic-chg-dsg-mosfet

器件型号:BQ76940EVM

您好!

正如我在 BMS 中看到的、在 TI 设计和其他/中国、CHG 和 DSG 将连接到 MOSFET、两个 MOSFET 的源极将连接到 PACK-、BATT -。我的问题是、这背后的原因是什么? 我们为什么不将 MOSFET 切换到  PACK+、BATT+?CHG 和 DSG)

1)是否可以在不使用 Q5的情况下连接 CHG 信号? 请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、
    该器件设计支持 FET 与共漏极串联连接。 由于 DSG 和 CHG 引脚不会低于 VSS、因此 Q5允许充电 FET 栅极低于接地。 随着 Q5的出现、充电 FET 会缓慢关断、因此充电 FET 最靠近电池组、因为较低的充电电流可以更好地容忍较慢的充电 FET 关断。
    需要 Q5来使充电 FET 栅极低于 VSS 并保持 FET 关闭。 如果您将40V 充电器连接到不应充电的30V 电池上、则如果没有 Q5充电、将会继续、因为充电 FET 将作为源极跟随器运行、从而允许电流持续。