This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流3W 转换器参考设计

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705842/dc-dc-3w-converter-reference-design

主题中讨论的其他器件:LM5160

您好!

我的客户正在设计需要3W 隔离式直流/直流转换器的电池学习机器

以更换现有的电源模块。

  1. Vin=18V~30V  Vout=5V
  2. Vin=18V~30V  Vout=+/-15V

请帮助推荐建议的设计

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John 先生
    是隔离式还是非隔离式?

    此致、
    A.S.Bhushan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它需要进行隔离
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、问题是它本身具有隔离式直流/直流转换器。
    LM5160适用于+5V 设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、是否有+/-15V 输出建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以用于+15V 输出的相同 IC。
    此外、如果您需要-15V 电压、请在变压器次级侧再构建一个绕组部分(为了获得-15V (隔离式)电压、请反向获取输出)