This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803-Q1:UCC2803-Q1和 UCC2813-3-Q1有何区别?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2803-Q1, UCC2813-3-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705715/ucc2803-q1-what-is-difference-between-ucc2803-q1-and-ucc2813-3-q1

器件型号:UCC2803-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC2813-3-Q1

大家好、团队、

我刚刚从客户那里获得了有关 UCC2803-Q1的 RFQ。

但是、当我查看 TI.com 时、我发现了非常相似的 UCC2813-3-Q1器件。 我认为 UCC2813-3-Q1的价格更低、它具有2种封装类型(SOIC 和 TSSOP)。 UCC2803-Q1只有 SOIC 封装。

问:您能否告诉我 UCC2803-Q1与 UCC2813-3-Q1相比的优势?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yuta-San

    本应用手册详细介绍了商用级器件之间的差异、请注意、您比较的器件是两个 UCC28xx 器件、因此它们具有相同的温度范围。

    查看汽车产品说明书时、差异会减少到每个部分中只有一个行项目、然后差异会非常小。

    欢迎随意推荐这两种器件系列。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    我明白了。 我将向客户推广 UCC2803-Q1。
    如果客户更喜欢 TSSOP、我建议使用 UCC2813-3-Q1。

    谢谢、
    Yuta Kurimoto