This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] #39;无法对电池组进行充电和放电?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689445/can-t-charge-and-discharge-the-battery-pack

主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ78350

最近、Bq76930+Bq78350中使用了一个项目、该项目可在实验开始时充电和放电。后面没有充电和放电。状态指示器接口如图1所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    谢谢、我希望您能尽快回复。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    如您所知、状态显示的 OCD 故障会关闭 DSG、COV 故障会关闭 CHG。 如果您运行日志、您可以看到故障发生的时间。 OCD 可能是参数设置、COV 可能是未连接的导线。 有关参数定义、请参阅技术参考手册。
    如果您在研究结果后需要其他帮助、请发布 gg 文件和日志、如果需要、可能会发布原理图段。