This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62362:TPS62362的裸片温度

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705741/tps62362-die-temperature-of-tps62362

器件型号:TPS62362

大家好、团队、

您可以帮助计算以下条件的裸片温度吗?

输入电压:5V
输出电压:1.2V
输出电流:1.4a
环境温度:60.

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    您可以按照本应用手册中的指南估算裸片温度:

    以及使用您可以在数据表中找到的热参数。