请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24600 我们使用 bq24600构建了一个锂离子充电器电路、其电路与 bq24600 EVM 类似、但物理尺寸稍小。 此电池组由6节3000mAh 串联电池(最大恒定电压充电25.2V)组成,充电器的输入电源为28V。
目前未储备 EVM (SiR4260DP)的线圈开关 FET。
我们已经尝试过多种具有相似性能特性的替代 FET、但没有找到一种 FET 能够与 SiR426DP 一同工作。
我们要么在高侧 FET 上产生过多的振铃、要么 FET 和 bq24600运行得非常热(或两者都运行)。 到目前为止、我们发现的最好的是 SI7172ADP-T1-RE3、它提供干净的开关、但即使在3安培的电流下、FET 和 bq24600也会发热。 在我们的电路中使用评估板中的 SiR4260DP FET 可以很好地工作–无振铃且工作温度低得多。 是否有人推荐目前可用的具有类似尺寸的 FET 以及 SiR4260DP?