This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24095:是否 BQ24095具有 IEC 62133安全认证?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705583/bq24095-if-bq24095-has-iec-62133-safety-qualification

器件型号:BQ24095

尊敬的 Sirs:  

我正在寻找40mAh~80mAh 电池充电器 IC 解决方案、充电源来自 USB、需要 IEC 62133认证。  

我发现 BQ24095是一个很好的解决方案、但不确定选择是否正确。 你有什么建议吗? 谢谢。

莫利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫利

    据我了解、IEC 62133适用于电池组、而不是充电器。