This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:EN 端口上的外部上拉电阻

Guru**** 2581665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691278/lm3150-external-pull-up-resistor-on-the-en-port

器件型号:LM3150

尊敬的先生或女士

当使用两个并行 LM3150控制器通过公共输入馈送时、我会遇到一个奇怪的行为。
这种行为的特征是、如果在另一个控制器输出端引入干扰、其中一个控制器输出端会断电。
经过一些测试后、使能线路似乎会引起干扰(将 EN 端口与电路断开可解决此问题、在 EN 端口上使用去耦电容不起作用)。
我的想法是通过使用连接到 Vin 的外部上拉电阻器(在我的情况下最大为26V)来增强内部上拉功能。
对于连接到 EN 端口的额外外部上拉电阻器、建议的最小电阻值是多少? 外部10k 是否适合该电压?
我在数据表中找不到 EN 电路的内部6V 齐纳二极管的功率限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ASM3、

    LM3150有一个内部~1Mohm 上拉电阻器。 在外部放置另一个1兆欧姆应该是安全的。 我不会低于100k。 如果低于100k 的电阻器能使设计正常工作、但高于100k 的电阻器无法正常工作、则设计中可能还有其他问题。

    Sam