This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:最大功率电流

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705408/bq24650-max-power-current

器件型号:BQ24650

当我尝试设置比太阳能电池板的最大额定电流更大的充电电流时、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rudra、

    如果充电电流设置高于太阳能电池板可以提供的电流、充电电流无法达到设置值。 当充电功率达到太阳能电池板可提供的最大功率时、太阳能电池板电压将下降。 充电器输入电压环路将调节由 MPPSET 引脚设置的输入电压。

    此致、

    Eric