This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040:负载瞬态时的压摆率

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705720/tps54040-slew-rate-at-load-transient

器件型号:TPS54040

你(们)好

您能否在数据表中显示的负载瞬态下提供压摆率(mA/usec)?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不适用、
    几乎是十年前。 如果存储器可用、则使用的电子负载没有压摆率设置。 从波形来看、它大约为200mA/ms。