This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:输入和输出电容器选择

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691261/lp8860-q1-input-and-output-capacitor-selection

器件型号:LP8860-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LP8860-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
它们只想将铝电解电容器用于输入和输出电容器。 根据数据表、如果 ESR 较低、我们可以减小陶瓷电容器的电容。 如果他们使用 OS-CON 等低 ESR 电容器、是否可以移除陶瓷电容器? 是否有推荐的器件用于他们的要求?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashiro-san、您好!

    我们建议客户使用电解电容器实现低 SW 频率、使用陶瓷电容器实现高 SW 频率、以了解其特性差异。

    即使对于具有低 ESR 的电容器、您也不希望完全移除小尺寸陶瓷电容器、因为它们将用于高频率噪声/纹波滤波。

    因此、无论使用电解电容器、直流/直流性能都需要小尺寸电容器。 而增加小尺寸陶瓷电容器将有效降低总体 ESR、因此您无需支付更多费用的特殊电解电容器。

    希望这对您有所帮助、