This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22969:关于 TPS22969

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691543/tps22969-regarding-tps22969

器件型号:TPS22969
主题中讨论的其他器件:UCD90160

您好!

我们在电路板中使用 TPS22969DNYT 器件。 请参阅随附的原理图。 在测试电路板时、我们看到即使没有使能(控制)信号打开(输入电压3V3约为0.6V)、VOUT 也约为1.5V。 控制信号由电源序列发生器 UCD90160器件驱动。 请帮助我们解决此问题。 发生这种情况的可能原因是什么?

此致、

Shivaganga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivaganga、

    根据原理图、我看不到任何问题。 使能引脚在此期间是否被驱动为低电平、或者是否保持悬空? 如果保持悬空、则可能无法将其下拉至0V 以正确关断。 不过、您在输出端只看到部分电压似乎很奇怪、因为 QOD 应该拉低电压。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius