This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3450:不带缓冲放大器的单路输出电流基准

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705486/ref3450-single-output-current-reference-without-buffer-amp

器件型号:REF3450

您好!

现在、我参考以下文档第22页的参考电路图2、该电路使用电压基准 IC、FET 和缓冲放大器配置电流基准。

http://www.ti.com/lit/ml/slyc147/slyc147.pdf

但现在、我考虑使用 REF3450和 FET 配置电流基准、未附加缓冲放大器。 您认为这种配置有任何问题吗?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    此电路没有问题。 该电路将允许更大的电流、但由于噪声来自10V 电源轨而不是器件、因此回波噪声将更大。

    -Marcoo