This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV-Q1:TPS92518EVM-878和 LEDSPIMCUEVM-879

Guru**** 2563470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV-Q1, TPS92518EVM-878, LEDSPIMCUEVM-879

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685824/tps92518hv-q1-tps92518evm-878-and-ledspimcuevm-879

器件型号:TPS92518HV-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92518EVM-878LEDSPIMCUEVM-879

您好!

我们正在为现有 LED 控制器产品设计新设计。

我们非常希望了解 TPS92518HV-Q1是否可以有效地替代 我们在当前设计中使用的 HV9961器件。

 TPS92518EVM-878和 LEDSPIMCUEVM-879评估模块目前是否可用、获取这些模块的最佳方式是什么?

谢谢、

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    它们是成对提供的。 要获取这些信息、您需要转到:

    然后、在顶部标有"重要说明"的红色框中、您可以单击"立即申请"链接。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    好极了。

    我之前已经尝试过这种链接以及由此产生的形式几次、但没有得到任何回复、我看到另一个帖子说这是请求相关软件的方法。  结果页面左上角的措辞显示了一些有关下载说明的内容、这让我有点不确定。

    我想我可能在上周或前一周开始尝试、也可能在本周再次尝试。  我是否会不耐烦?

     下面是生成页面上的措辞屏幕截图。

    谢谢!

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    我看不到屏幕截图。 但是、我将联系合适的人员、以查看他们是否已看到您的请求。 如果您的申请获得批准/批准后、您将能够在"MyIT"链接和"mySecure Software"链接下获取软件和文档。 我会在收到请求后通知您。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    听起来不错。

    我更新了我之前的帖子、以包含屏幕截图。

    谢谢、祝您度过美好的一天!

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    TPS92518HV-Q1是一款令人印象深刻的器件、而评估模块同样令人印象深刻。 恭喜整个设计团队。

    是否有可能在共阳极配置中成功部署该器件?

    我们正在尝试开发一个单模块、该模块可驱动8个不同的灯串、电流要求范围为68mA 至3153mA、电源电压为35V。

    谢谢!

    布鲁诺