This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165-Q1:在 COT 模式下、R IN 与 COUT 是否必须串联?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705021/lm5165-q1-r-in-series-with-cout-mandatory-in-cot-mode

器件型号:LM5165-Q1

团队、

COT 操作中是否必须串联 COUT 的电阻器?

根据 EVM 指南 snvu511 (http://www.ti.com/lit/ug/snvu511/snvu511.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、以上消息不完整。 请在下面查找更正:


    团队、

    COT 操作中是否必须串联 COUT 的电阻器?

    根据 EVM 指南 snvu511 (www.ti.com/.../snvu511.pdf)、图 28、
    我们将 R11 = 1.5Ohm 与 COUT 串联。

    如果我的 gp 为 R11 = 0欧姆、是否会出现任何问题?

    谢谢、此致、
    B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    典型的 COT 迟滞控制器需要大量的输出电容器 ESR 来保持最小值
    FB 引脚上的纹波量、以便正确切换并保持高效调节。 您可以为您的应用选择电解电容器,也可以添加本应用手册中提到的纹波注入电路。

    www.ti.com/.../snva166a.pdf


    Ambreesh