This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:将 IC 更改为 UCC256304、可与 UCC28056EVM-296配合使用

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705434/ucc25630-1evm-291-changed-ic-to-ucc256304-work-with-ucc28056evm-296

器件型号:UCC25630-1EVM-291
主题中讨论的其他器件:UCC28056

本-圣、

客户现在非常沮丧。

数据表第34页 显示"其中包括掉电(VZCBoRise)、......... "

我认为 IC 设计人员打算使用 BoRise = Brown。

但不要在 数据表中使用掉电字。

我认为很多客户认为掉电功能存在。

这将是一个错误的说法。

我再次问您。 UCC28056中没有掉电功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    UCC28056的输入为棕色。 这就是 VZCBoRise 所指的。 UCC28056没有欠压。

    此致、
    本·洛夫