This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:使用(.bq.fs)文件进行固件升级

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704599/bq27742-g1-firmware-upgrade-using-bq-fs-file

器件型号:BQ27742-G1

我已将(.bq.fs)文件存储在我的闪存中。 我能够读取所需的命令地址和数据。 正在成功发送具有0xAA 器件地址的命令。

但是当我遇到第一个带有(0x16)设备地址的命令时,我没有从设备获得任何应答。  我不确定0x16对应的地址是什么。 它还是一个7位地址还是一个左移8位地址? 以下是成功执行的命令。

;------------------------------------------------------------
;解除设备密封
;------------------------------------------------------------
W:AA 00 14 04
W:AA 00 72 36
W:AA 00 FF FF
W:AA 00 FF FF
X:1000
;------------------------------------------------------------
;进入 ROM 模式
;------------------------------------------------------------
W:AA 00 0F
X:1000
W:16 00 04 00 00 83 DE  //无法从器件接收到应答的命令。

有人可以帮助吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0x16是 ROM 模式下用于与监测计通信的7位从地址。 请 确保两个序列之间的延迟时间为1000ms。

    W:AA 00 0F
    X:1000
    宽:16 00 04 00 00 83度    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,Ake,
    谢谢。

    我在两者之间提供1000ms 的延迟。
    但我的器件似乎没有进入 ROM 模式。

    关于数据格式,
    W:AA 00 0F
    我应该先发送0F 还是00到器件 AA 的寄存器00?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitul、

    0x00优先。